This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:以太网接口

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, TPD4E001, ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832433/tpd4e001-ethernet-interface

器件型号:TPD4E001
主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06ESDS314

您好!

请建议哪种二极管是可用于1Gbps 以太网应用的最佳 ESD 二极管。 我的脑海中有两个二极管。  TPD4E001和 TPD4E1U06。 哪一个是最佳选择。

此外、我还有两种不同的情形。  

1.以太网信号直接提供给 RJ45 magjack 连接器。

2.以太网信号被提供给变压器。

因此、请针对2种情况建议 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD4E1U06或 ESDS314将用于物理层和变压器之间的以太网。 TPD4E1U06用于5V 线路、ESDS314用于3.6V 线路、但具有更高的保护。

    场景1中、变压器是否集成在 RJ45连接器中? 如果是这样、您仍可以使用这些器件。

    我们拥有的 TVS 二极管的额定浪涌电压为1kV 42欧姆、但某些 Etherent 应用面临的浪涌脉冲要高得多、而我们没有相应的器件。 您必须使用典型的 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请说明这两者中哪一个更好。  

     TPD4E001和  TPD4E1U06

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会说 TPD4E1U06