This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:集成型串联端接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840645/dp83822if-integrated-series-termination

器件型号:DP83822IF

大家好

如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?

在以下文档中、描述了 P8上的"集成系列端接"。
http://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf


这些"集成系列端接"被插入 RX_ER、CRS_DV、RXCLK、TXCLK、COL、 和 RX_D[3:0]引脚。
我们的认可是否正确?


该阻抗可通过寄存器"MAC 阻抗控制"进行调节。
那么、是否可以禁用"集成串联端接"功能?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它提供了通过寄存 器 IO MUX GPIO 控制寄存器进行调节的功能。

    有关详细信息、请参阅数据表。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    非常感谢您的回复。

    请给我们回复 和 ?
    最后、我们的判断是正确的?
    ->这些"集成串联端接"被插入 RX_ER、CRS_DV、RXCLK、TXCLK、COL、 和 RX_D[3:0]引脚。
    ->"Integrated Series Termination"功能不会禁用。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们猜您的日子太忙了、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GEET SAN

    我们猜您的日子太忙了、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是集成的、具有调整选项、但无法消除。

    此致、

    GET