This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:将 phy 从 DP83848KSQ/NOPB 更改为 DP83822IFRHBT、但 PHY 不起作用。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841586/am3354-change-phy-from-dp83848ksq-nopb-to-dp83822ifrhbt-but-the-phy-not-works

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:DP83822IF

  之前的 PHY 基于3354平台、是 DP83848。 复位由上电复位和 GPIO 通过与门控制。 现在、DP83822的替代产品仅由 GPIO 控制。 程序未更改。 更换后、PHY 无法正常工作。 PHY 引脚配置相同、但无法正常工作。 计算机显示屏可以识别、RXER、RXDV、RX[1:0]具有信号、但 TXEN TX[1:0]没有信号。

电路板的网络端口直接连接到计算机。 加载 uboot 后,网卡的状态如下所示。

为什么硬件配置 PHY 地址为00011、实际软件读出00111、为什么不一致?e2e.ti.com/.../7853.question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP83822IF 配置、是否已确认所有 LED_LINK 和 LED_ACT 无源器件均为 NC?

    PHY 地址不能为0x00111。 只有0x0到0x1F 个可能的 PHY 地址。

    您能否读取寄存器0x0至0x1F 以及0x467和0x468?

    对于0x467/8、您需要使用扩展寄存器访问。