This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:市场定义和与 TS5USBC400/2的比较

Guru**** 2929910 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC400, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839735/ts3usb3000-market-definition-and-compared-with-ts5usbc400-2

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TS5USBC400

各位专家、您好!

客户希望为其 USB 类型 A 端口应用选择 USB3 MUX。 我发现 TS3USB3000和 TS5USBC400/2可以支持他们的应用。 我还发现了这些器件在带宽/OVP值/RDSon/package...等方面的差异 我们想知道这些器件之间的市场定义。 例如 、TS3USB3000具有更高的带宽、该器件的市场重点是什么? 在这些选择中、哪个部分很受欢迎? 非常感谢!

此致、

Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件支持 USB2、HD3USB3212支持 USB3应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请帮助您检查这些多路复用器解决方案是否符合 UL 规范? 我的客户需要 D+/D-引脚的 UL 规范。 如果否、我们的解决方案是否符合 UL 规范并且可以支持 D+/D-多路复用器? 此外、USB2 D+/D-多路复用器能否支持 USB3 A 类端口? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、什么是 UL 规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它是 IEC 62368/EN 62368/UL 62368。 我们是否有任何 MUX 器件可以支持它? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这似乎是一个安全标准。 我认为任何多路复用器件都不会造成疼痛或伤害。