This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86的 REFCLK 详细参数

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833039/sn65dsi86-refclk-detail-parameter-for-dsi86

器件型号:SN65DSI86

尊敬的先生:

 SN65DSI86数据表中没有 晶振的详细参数。
 DSI86的 REFCLK 详细信息参数如何?

如果我选择晶体为27MHz
频率稳定性+/-30ppm 是否正常?

当我们的 PCBA 位于 热箱中时、我们怀疑显示屏碰撞与晶体相关。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    基准时钟 ppm 为+/-50ppm。  

    谢谢

    David