This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:使用 TPIC8101和1或2个爆震传感器构建转速计

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829129/tpic8101-building-a-tachometer-using-tpic8101-and-1-or-2-knock-sensors

器件型号:TPIC8101

您好!

我想知道 TPIC8101是否与2个爆震传感器一起使用(我想使用2个而不是1个、以获得更高的精度) 处理器适合设计和构建转速计、该转速计只能通过将爆震传感器连接到发动机来读取柴油发动机的转速。  

 此 TPIC8101是否可用于此目的? 这是否可靠,或者您是否有其他建议?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    我们的 TPIC8101专家目前正在休假。 请给我们一些时间来研究您的问题。 我们下周将为您提供答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    我们仍在对此进行研究。 我已将此问题分配给了另一位工程师、他应该能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kristin、

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucian、

    感谢您与我们联系。 我们不是柴油发动机系统级设计的专家。 但是、我们可以回答任何与 TPIC8101电气器件相关的问题。 构建转速计并非此器件的典型用例。 我不确定这是否可能。  

    我不知道可用于测量柴油发动机转速的任何其他设备

    谢谢  

    Sharath。