This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:未使用的通道终端

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840514/ds25br440-unused-channel-termination

器件型号:DS25BR440

您好!

我们有一个未使用的通道。 我查看了下面的帖子。 输入引脚可以悬空、 并且 LOSn 连接到 PWDNn。

我认为 PWDNn 的关系很低、LOSn 是到 VDD 的周上拉也没有问题。 我的理解是否正确?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、将 LOSn 连接到 PWDNn 会在未检测到信号时关闭通道。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。 我认为 PWDNn 拉低、LOSn 是弱上拉也不是未使用通道的问题。 我的理解是否正确?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     最好将 PWDNn 连接到低电平。  这会将通道置于低功耗模式

    LOSn 是输出、因此可以将其保持悬空或提供弱上拉电阻以查看正确报告的输出电平。

    此致、

    Lee