This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:信号完整性

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840367/ds25br100-signal-integrity

器件型号:DS25BR100

您好!

我们使用 DS25BR100 驱动1米电缆的 LVDS 信号。

在使用电缆进行信号完整性检查时、我们将在1米电缆后检查 LVDS 波形、它显示的振幅低于 LVDS 中的预期值。

下面是我们用于模拟信号的设置。 当看到第二个缓冲器输入的波形时、它显示的 LVDS 信号幅值为100mV 、它应该为400mV。

请帮助我了解第二个 LVDS 缓冲器的输入为何会发生这种情况。

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh、

    通常、1m 电缆后的信号振幅仍为~ 400mV。  您能否在第一个 DS25BR100输出端布置传输信号的示波器镜头、在第二个 DS25BR100输入端布置接收信号的示波器镜头?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh、

    是否有更新?

    此致、

    Lee