This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:HD3SS3412 &放大器;HD3SS3415这两个差异?

Guru**** 2637975 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831306/hd3ss3412-hd3ss3412-hd3ss3415-these-two-differences

器件型号:HD3SS3412
主题中讨论的其他器件:HD3SS3415

大家好、

HD3SS3412和 HD3SS3415这两个区别是什么?

我发现这两个问题都看不出有什么区别、谁能告诉我他们的区别?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    HD3SS3412和 HD3SS3415之间的差异是引脚分配。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    只有引脚分配不同?为什么设计采用相同的封装 WQFN (42)、而只有引脚不同?

    用意是什么?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    HD3SS3412或 HD3SS3415的选择取决于哪个 IC 更便于布局布线。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    了解原始差异是哪个 IC 更便于布局。

    谢谢

    Kevin