This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218 OUT0无输出

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841611/lmh1218-lmh1218-out0-no-output

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219SIGCONARCHITECT

你(们)好  

我们使用 LMH1219与 LMH1218协同工作。 LMH1219的输出连接到 LMH1218的 IN0+/-。 我们遇到了从 LMH1218的 OUT0+/-输出的问题、

然而  、LMH1218的 OUT1工作正常。 我们已经检查了寄存器设置、没有关闭 LMH1218的电源或将 OUT0静音。  

我们可以检查哪些地方来从 LMH1218的 OUT0输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    请注意 LMH1218编程指南的第4.2.8节。 在此部分中、它指定了如何从 IN1或 IN0连接到 OUT0和 OUT1。 请使用此寄存器设置并告知我们您的结果。

    此致、、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们已经检查了编程指南,并确认 OUT0/OUT1都连接到 IN0,但 OUT0没有输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    可能有两种原因:

    1)。 该设备可能已损坏。 请检查与此问题相关的多个电路板。

    2)。 寄存器设置可能不正确。 我假设客户具有 SMBus 接口。 请使用 SigconArchitect GUI 控制客户的板载 LMH1218器件。

    最后一种选择是获取 LMH1218评估板并运行相同的测试。

    此致、、、Nasser