This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:调整差分输出摆幅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840689/ds15ba101-adjust-the-differential-output-swing

器件型号:DS15BA101
主题中讨论的其他器件:DS25CP104A

尊敬的技术支持团队:

是否可以 使用 RVO 调整差分输出摆幅= 550mV?

我猜 RVO = 824Ω 意味着550mV、对吧?

如果您拥有 RVO= 487Ω Ω(800mV)至 RVO=953 (400mV)之间的差分输出摆幅数据、您能否共享该数据?

此外、当 Vout = 550mV 且 Vcc=1.1V 时、输出共模电压是否= 0.825V (Vcc-Vout/2)?  

我的目标是 Vcc=1.1V 时的"输出共模电压= 0.55V"和"差分输出摆幅= 550mV"。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压摆幅是线性的。 您可以使用下表获取粗略指南:

    953. 400
    893 450
    833 500
    773 550
    713-13 600
    653) 650
    593 700
    533. 750
    487 800

    输出是电流模式驱动器/集电极开路。 因此它以 VCC 为基准。 例如、在3.3V VCC 和800mV 摆幅下、共模电压为3.3V (800/2)或2.9V。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢你的答复。

    Vcc 的建议值仅为3.3V、而测试条件仅为 Vcc=3.3V。

    是否无法通过更改低于3.3V 的 Vcc 来调整 Vos (输出共模电压)?

    您所附的输出电压表仅适用于 Vcc=3.3V 情况?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您可以按您所述执行此操作。 请注意:

    1)。 输出电压摆幅将发生变化

    2)。 请注意、器件的特性是使用3.3V +/-5%。 参数表基于该电源范围。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢你的答复。

    您是否有 LVDS 缓冲器器件来调节 Vos (Ouptput 共模电压)和 输出电压摆幅。

    我在 TI 网站上找不到它。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请查看此系列中的 DS25CP104A 或类似器件。

    此致、、、Nasser