This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:SP485ECN-L/TR 交叉参考

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832906/thvd1410-cross-for-sp485ecn-l-tr

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件:THVD1450、 THVD1550

团队、  

 我们是否有适用于 SP485ECN-L/TR 的引脚兼容交叉参考?

我找不到一个、并希望确保我没有遗漏任何东西。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您在搜索时是否遇到过 THVD1550 (仅限5V VCC)或 THVD1450 (5V 或3.3V VCC)?  我认为它们是 SP485E 器件的好替代产品;如果您看到相反的情况、请告诉我。  它们具有相同的封装/引脚排列、支持相同的数据速率、并集成了高级 ESD 保护。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、两者都不是。  

    我们的交叉参考搜索仅提供功能等效选项(主要是 SN65xxx)、引脚不兼容: https://bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=SP485E&selectedRow=2

    THVDxxx 不在这些建议中。  

    我会建议 THVD1550/1450作为选项。 谢谢!!!

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    感谢您指出这一点!  我将与我们的营销团队合作、尝试清理该工具。

    最大