This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543a

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832844/pca9543a-pca9543a

器件型号:PCA9543A
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

当未选择通道时、输出、SCL 和 SDA 线路、开路、处于高压状态时的状态是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minglai、

    如果在 SDA/SCL 上未启用(选择)通道、则 PCA9543A 应在 SDA/SCL 上具有高阻抗(或在您所称的情况下打开)。 不过、请确保您满足数据表第11节中指定的 Vcc 斜坡要求、因为如果您不满足斜坡速率要求、则器件可能会意外错误启动。 我建议使用 TCA9543A、因为它对 Vcc 斜坡的要求不太严格(具有许多其他优势、例如更宽的 Vcc 范围支持、通常我们的 TCA 线路成本更低、与我们的 PCA 引脚对引脚)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢。

    Minglai