This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002黑色边沿现象

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841869/tvp7002-tvp7002-black-edge-phenomenone

器件型号:TVP7002

使用 TVP7002收集 VGA 信号时、图片右侧出现黑色边沿。 下面是一些详细信息:

来源:PC,VGA

分辨率:1280x1024@60Hz、1920x1080@60Hz

TVP7002寄存器配置:
寄存器40h=0x83
寄存器41h=0x1
寄存器42h=0x87
寄存器43h=0x6
有关其它寄存器配置,您可以参阅附件。

下图显示了这种现象:

e2e.ti.com/.../TVP7002-Registers-Configuration.txttxt文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计团队会收到通知、但请记住、TVP 支持非常有限、请参阅:
      

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能有一些原因会导致这种情况。

    首先、我假设捕获的活动像素数量正确吗? 您能否对照此处"TVP7002设置文件(修订版 A)"包中的寄存器设置检查配置设置...

    接下来、源视频是否可能在所需图像周围实际包含黑色区域?

    捕捉模拟视频的另一个问题是、有时源本身可能不会精确对齐。 TVP7002无法确定活动模拟视频的实际开始和结束、因此如果源视频稍微不符合标准(即轻微偏移、即使像素低至1/2、 或略宽/略窄于符合标准的信号 TVP 无法区分黑色[消隐]像素和活动但黑色像素)

    您可以尝试调整采样相位吗? 采样相位可能接近1像素、因此采样接近1像素偏移? 您是否有相位对齐算法? (在大多数模拟监视器上、此选项在菜单系统中可用、通常称为"模拟对齐"或"相位调整")

    BR、

    Steve