This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002输入信号问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002, THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840053/tvp7002-tvp7002-input-signal-issue

器件型号:TVP7002
主题中讨论的其他器件: THS8200


目前、TVP7002用于收集 VGA 信号。 由于 TVP7002中嵌入了同步信息、目前 FPGA 根据 SAV 和 EAV 的相关信息分析 YUV 数据时、分析的数据存在比有效行数多一行的问题。 例如,1280*1024@60Hz 采集通常应为1024行,但现在为1025行。 由于电路板还收集 HDMI 信号、因此 HDMI 和 VGA 的 YUV 会出现、FPGA 使用相同的代码集。 目前、HDMI 信号收集线路的数量是正确的、但 VGA 存在另一条线路的问题。 请帮助我了解原因和解决方案。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、

    我已就您的问题通知了我们的专家。 但请注意、此 TVP7xxx 器件支持非常有限、因此不确定他是否能为您提供帮助。 您还可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。

    此致
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃罗

    您似乎没有正确配置 TVP。 请查看以下位置提供的 TVP7002 + THS8200 EVM 套件设置文件...

    在该文件中、您将找到"设置文件"、其中包含每个可能的视频格式的 TVP 所需配置设置。

    根据这些设置检查您的配置。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究了 TVP7002的数据表、发现通过设置 TVP7002相关寄存器可以获得 SAV 和 EAV 插入的点。

    实际上、除了 TVP7002芯片是不同批次的外、还有2个采用相同设计的电路板。

    根据表8 (寄存器44h~49h)中显示的配置1080P60HZ、我在第二块板(1024)上得到了正确的线、但在第一块板上得到了错误的线(1023)。 我不知道为什么。 稍后我将进行 A/B 更换测试。 或者、您能否就这种现象提供一些建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不能理解为什么器件在使用相同的寄存器编程时会有不同的行为。 对线路进行计数是一个数字过程、因此唯一有意义的事情是以不同的方式对它们进行编程。

    您能否读回所有寄存器以确保编程序列中不会出现错误?

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       感谢您的帮助! 现在问题已解决。 我们在之前向 VSYNC 引脚添加了一个1nF 电容器、并将寄存器0x44和0x46配置为小于0x45和0x47的一个。 但根据默认配置、0x44和0x55以及0x46和0x47的值应该相同。  如果从电路板上移除1nF 电容器、则根据我们的设置、线路#将是正确的值。

       但我一直都有这样的问题,即 VSYNC 和 EAV&SAV 机制之间为何有密切的关系? 如果你能帮助解释的话,我将非常感谢。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TVP 使用 VSync 复位对线路进行计数的内部计数器。 该计数器在 HSync 转换时递增。

    当模拟信号中的 V & H 同时转换时、有时 VSync 可能会略高于 HSync、而其他时间可能低于 HSync。 添加电容器既可滤除噪声、也可确保 VSync 位于 HSync 之后。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TVP7002数据表中的应用电路图8、您是否在 VSync 信号上具有建议的滤波器?

    即300R 电阻器和1nF 电容器?

    BR、

    Steve