This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:如果只需要2通道 DP、SS214能够支持 USB3.1

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS460, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840104/hd3ss214-could-ss214-support-usb3-1-if-only-need-2-lane-dp

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS460、 TUSB1064

团队、

我的客户需要 DP 开关、他们将具有差动应用、但他们只需要一个部件。 那么、他们的问题是、他们是否可以使用 USB3.1信号的双通道开关、并使用其余的两个开关作为 DP 开关? 我们是否有 QFN 封装 SS214?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关客户应用的更多详细信息? 这是使用 DP 交替模式的 USB Type-C 应用吗? HD3SS214可能不是适合此应用的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该应用程序并不是百分百肯定、但听起来它们会像 Microsoft 表面扩展坞那样具有一些扩展坞。 允许传输 USB3.0数据、整个显示屏仍处于打开状态。

    客户告知看过214的规格、感觉还可以。 只要开关带宽足够、它就应该适合它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否使用 Type-C 连接器? 如果是、则应考虑使用 HD3SS460 (无源多路复用器)或 TUSB1064 (有源多路复用器)代替 HD3SS214。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要2:1开关、而不是翻转侧开关。 因为他们说214个好、所以让他们使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供他们打算如何使用 HD3SS214的方框图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。