This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:热 TDR (灌电流侧)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, DP159RSBEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832689/sn65dp159-hot-tdr-sink-side

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: DP159RSBEVMTMDS181

您好!

 

我想问一个有关 SN65DP159的问题。

 

我目前正在 HDMI 输入端口上使用 SN65DP159。

原理图与 DP159RSBEVM 类似。

- TMDS 端接电阻位于 HDMI CN 附近。 (每个 TMDS 线路上有50 Ω 上拉电阻)

-在 HDMI CN 和 SN65DP159之间使用交流电容。

 

在本例中、我们检查了热 TDR、但平均值约为50欧姆。(失败)

 

然后、我将交流电容作为实验取下。

这意味着 TMDS 线路未从 HDMI CN 连接到 SN65DP159。

但 Hot-TDR 值已提高至大约100欧姆。

 

这是我的问题。

使用 SN65DP159满足 HDMI2.0接收器的热 TDR 要求、

我们应该对此做出哪些改进? 你有什么想法吗?

或者、我们是否应该将 SN65DP159更改为 TMDS181?

如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    对于 HDMI、您应该使用 TMDS181而不带交流耦合电容器。  

    此致、

    I.K.