This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:CC 检测器件连接(ID 引脚)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832791/hd3ss3220-cc-detected-device-attachment-id-pin

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TPS25910

您好!

 当 HD3SS3220配置为 DFP 时、USB Type-C 连接器仅在一个方向上工作时出现问题。 问题是、我将 VBUS_DET 引脚直接连接到系统5V 电源、而在 CC 检测后不使用电源开关。 我打算使用 HD3SS3220 ID 引脚驱动 TPS25910的!EN 引脚、请参阅所附的图像。  

根据我的理解:

  1. 最初、没有任何器件连接到 HD3SS3220 (DFP)。  
  2. 来自 PCB1的5V 输出将被 TPS25910禁用。
  3. 将使用 HD3SS3220的 ID 引脚启用来自 PCB1的5V 输出。进行一个 CC 引脚检测。

PCB2上的 HD3SS3220在连接完成后未通电时如何通告它是否配置为 UFP? 我是否误解了某些内容?

我期待你的评论。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

    PCB2将在 VDD 关闭的情况下以电池电量耗尽模式工作。 在电池电量耗尽模式下、CC 引脚始终默认为下拉电阻器(Rd)。 当连接到 DFP 时、它将接收默认的 VBUS。 一旦 PCB2 VDD5有足够的电荷、您将退出电池电量耗尽模式。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、现在这是有道理的。  感谢您的确认。

    Sam