This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:通过 Python 命令外壳或脚本控制转接驱动器器件

Guru**** 2898370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840877/ds280br810-control-of-redriver-device-via-python-command-shell-or-script

器件型号:DS280BR810

您好!

我正在使用上面的器件、并希望使用 python shell 来控制器件寄存器。 在 SigCon Architect 中、使用"Script"菜单选项、
我收到如下所示的错误消息。 我实际上安装了 Python 2.7、但直接在 C:\路径中安装 C:\Python27]。

为了解决此问题、我遵循了 SigCon Architect 帮助文档(通过帮助)、在 Python 命令 shell 中、我执行了这些操作
Python 命令。 第一个->  Gui_Module='_import__('SIGCon Architect')看起来工作正常、
但下一个失败则具有以下故障签名。 (注意:我复制了 SigCon Architect.py 和 SigCon Architect.exe 文件
执行 python 的位置。)

>>> Gui_Module.Device_GUI ("SigCon Architect.exe")
脚本成功完成
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第1行、输入
文件"SigCon Architect.py"、第13行、位于_init__中
self.DeviceGUI=cdll.LoadLibrary (dll_path)
LoadLibrary 中的文件"C:\Python27\lib\ctypes\_init__.py"、第440行
返回 self_dlltype (name)
文件"C:\Python27\lib\ctypes\__init__.py",第362行,位于__init__中
self_handle =_dlopen (self_name、模式
WindowsError:[error 126] The specified module could not be found (Windows 错误:[错误126]未找到指定的模块)

是否有任何想法、问题可能是什么? Python 是否需要安装在 C:\ProgramFiles (x86)\.etc 中?

提前感谢、致以诚挚的问候、

Karsten Stangel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karsten、

    该软件的这一方面不经常使用、很难正常工作。  Sigcon Architect 工具窗口似乎找不到安装-我会尝试将安装移至 ProgramFiles 目录。


    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。 是的、我尝试在 Program Files 文件夹中创建一个 Python2.6文件夹、以使 SCA 相信它会在那里、但它不起作用。
    我犹豫是否要在其他地方重新安装 Python 软件、因为它包含 Python2.6文件夹中的所有类型的软件包、  
    它们不属于 Python2.6软件内核、因此会有点危险。 我想现在我已经全部设置好了、现在我要手动设置。

    不管怎样、感谢您的回复、致以最诚挚的问候、

    Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机上的设置使用 安装在目录 C:\Python27中的 Python 2.7.2

    我认为修订版本2.6将不起作用。

    为了使脚本适用于我的计算机、我需要确保使用".py"文件类型为脚本命名、例如"test.py"

    此致、

    Lee