This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:多路复用器输出问题

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9536, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841957/tca9544a-mux-output-problem

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件:TCA9536

你好

我´m 开始与一些前置传感器进行一些 I2C 通信。

在 I2C 总线上有3个参与者。

  • TCA9536 (地址:0x41)-要打开/关闭传感器的电源-通信正常
  • TCA9544A (地址:0x70 -用于 I2C 协议的多路复用器。 与 TCA9544A 进行通信还可以、因为我在 I2C 总线上获得了 ACK。
  • 一些预处理传感器...

如果您看一下我的示波器屏幕截图、我就不明白问题所在。

您对我有什么建议吗?

感谢 Roberte2e.ti.com/.../I2C_5F00_Problem_5F00_TCA954A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们的 I2C 开关需要一个停止条件(SCL 和 SDA 为低电平、然后 SCL 变为高电平、然后 SDA 在短暂的时间后变为高电平)、您能否尝试启动一个合适的停止条件、然后查看通道0是否被正确启用? 现在、在时钟线是无效的停止条件之前、数据线看起来是高电平。 如果在执行有效的停止条件后仍有问题、请告诉我。

    您还能发布我们的 I2C 器件的原理图吗? 我想仔细检查一下、以确保一切正常。

    谢谢、

    -Bobby