This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:我们能否通过 MIPI 端口配置 SN65DSI83?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832633/sn65dsi83-could-we-configure-sn65dsi83-via-mipi-port

器件型号:SN65DSI83

大家好、

如标题所示、我们是否可以使用 MIPI 接口来配置 SN65DSI83?

还是 SN65DSI83只能通过 I2C 端口进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    该器件只能通过 I2C 进行配置。

    此致、

    I.K.