This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:检测信号和环回功能

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832184/dp83822i-heartbeat-and-loopback-function

器件型号:DP83822I

大家好、

您能否给我提供有关心跳和环回功能的更详细但基本信息的评论、如下面的数据表中所述? 或者是否有关于此主题的应用手册?

「8.4.5 10BASE-Te

10BASE-Te 收发器模块符合 IEEE 802.3标准。 它包括接收器、发送器、碰撞、心跳、环回、 Jabber 和链接完整性函数、如标准中定义。」

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    热拍是10BASE-T/Te 标准的一部分。

    您不会控制此函数、因为它内置于每个10BASE-T/Te PHY 中。

    有关环回的更多信息、请参阅合规性和调试应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    感谢您的评论。 谢谢!

    此致、

    佐崎武