大家好、
我尝试探索 Jetson Nano 并使用其 MIPI 接口连接3个摄像头。 但是、我最近发现、Jetson Nano 开发套件只能支持一个 CSI-2摄像头、即使该模块支持3个四通道摄像头。
因此、我想使用 TI 的串行器和解串器集线器来使其正常工作。 在我继续之前、需要一些有关其可行性的宝贵建议。 我将附上我的想法的屏幕截图。 请发表评论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我尝试探索 Jetson Nano 并使用其 MIPI 接口连接3个摄像头。 但是、我最近发现、Jetson Nano 开发套件只能支持一个 CSI-2摄像头、即使该模块支持3个四通道摄像头。
因此、我想使用 TI 的串行器和解串器集线器来使其正常工作。 在我继续之前、需要一些有关其可行性的宝贵建议。 我将附上我的想法的屏幕截图。 请发表评论。
你好、任何
如果 Jatson Nano 板只有一个 CSI2端口、请检查其 CSI2带宽、通道速率(最大值)是多少以及 Jetson Nano 中支持多少个通道?
对于960电路板、一个 CSI2端口可支持~6.4Gbps 带宽、最大通道速率 为1.6Gbps@通道 和4个数据通道。 如果您需要支持953台摄像头中的3台、请检查摄像头分辨率。 如果 采用 YUV422摄像头视频时的帧率为1920x1080@30fps、则"3pcs 953 + 1pcs 960 with one CSI2 port"可以正常工作。
此致、
七