This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:VREF2高于 VREF1

Guru**** 2769665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841702/pca9306-vref2-higher-then-vref1

器件型号:PCA9306

PCA9306能否用于 VCC2低于 VCC1的配置。 VCC1 = 3.3V 且 VCC2 = 2.5。 3.3V 侧为主机侧、2.5V 侧可以/将断电。 我是否应该使用其他器件、或者是否应该简单地翻转该器件。 我可以通过从3.3V 侧驱动的子板复位来禁用该部件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Christopher、

    您可以使用 EN 和 Vref2引脚连接在一起并馈入低于 Vcc1的 Vcc2的器件。 这唯一真正影响的是当您将1侧驱动为低电平时的一些较小传播延迟。

    '我可以通过从3.3V 侧驱动的子板复位来禁用此部件。'

    请确保您不将使能端绑定到3.3V 逻辑高电平。 如果您要将器件的 ENABLE 引脚连接在一起、请确保该引脚具有上拉电阻器(理想情况下短接至 Vref2并通过200k 上拉至 Vcc2来启用)的高阻态、并且要禁用该引脚、请将 ENABLE 引脚驱动为低电平。

    谢谢、

    -Bobby