This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318能否接受 DS25CP104A LVDS 输出?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840957/lmh0318-can-lmh0318-accept-ds25cp104a-lvds-output

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件:DS25CP104A

大家好、

我对 LMH0318是否可以接受 DS25CP104A LVDS 信号有疑问。

请参阅以下规格。
单位彼此不同、即 mVp-p 与 mV。

LMH0318被称为"峰峰值电压"、但 DS25CP104A 不是。
500mVp-p 的启动幅值是否意味着250mV 差分?

如果正确、我认为 LMH0318可以接受具有交流耦合的 LVDS 信号。  

[LMH0318输入规格]

[DS25CP104A 输出规格]

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    " 500mVp-p 的启动幅值是否意味着250mV 差分"。 在 LMH0318上、这意味着500mV 差分电压或250mV 单端电压。

    话虽如此、正如您所说、 我们可以在 CP104A 和 LMH0318之间进行交流耦合- 4.7uF。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    谢谢!!

    此致、

    Kawai