请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL16C754C 数据表中的引脚表未显示 TL16CP754C 的 RXRDY/TXRDY 引脚编号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中的引脚表未显示 TL16CP754C 的 RXRDY/TXRDY 引脚编号。
您好、Stephen、
我可以查看之前的数据表、似乎我们以前使用的器件具有 RXRDY 和 TXRDY 引脚的80引脚版本。 在某些时候、删除了80引脚器件、仅保留了该版本的器件、我们已不再使用 RXRDY/TXRDY 引脚的64引脚版本。 我在内部查看了安装焊盘图、发现芯片上有两个未连接到引线框的焊盘、这向我表明这些未连接的焊盘是该器件的 RXRDY 和 TXRDY 引脚。
在我的器件上、似乎我需要修改此数据表、以删除提及 TXRDY/RXRDY 的内容、并使其清除、TL16CP 和 TL16C 没有 RXRDY 和 TXRDY。
谢谢、
-Bobby