This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:串行器/解串器输入脉冲条件

Guru**** 2955810 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839316/ds32el0124-serdes-input-pulse-conditions

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件:DS32EL0421、

你好

我们使用的是串行器/解串器芯片 DS32EL0421/DS32EL0124。

但我们 发现,在某些脉冲条件下恢复存在问题。

< PULSE 1>

-脉冲周期:10ms

-脉宽:1us

脉冲周期:157.2us

-脉宽:15us

 

-脉冲周期:脉冲1前每2 us 一次

-脉宽:1us

< Device setting>

-直流平衡:0

-遥感:1.

在上述情况下、有时 SerDes 链路断开。

或者有时脉冲1的后图像叠加在脉冲2上。

我想知道、根据脉冲周期或脉冲宽度是否存在任何误差?

 

此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您能否量化您看到每个问题的次数? 重置器件是否有任何影响?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们操作设备24小时。

    大致上、该问题似乎每24小时出现一次。

    当它复位(或再次有效)时、它变为正常、但该现象在一段时间后重复出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它复位且该现象在一段时间后重复出现时、问题出现所需的时间是否比最初出现的时间短? 我在数据表中看不到数据脉冲周期/宽度的任何限制、因此这可能不是导致问题的原因。

    此致、

    I.K.