This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:MAX232E 和 MAX232之间的差异(无 E)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832541/max232e-difference-between-max232e-and-max232-no-e

器件型号:MAX232E

我想了解 MAX232ECDR 和 MAX232CDR 之间的区别。  规格看起来是相同的。  是否还有更可用的器件?  我们希望确保在我们努力清理规格时、我们有更多可用的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    本例中的"E"表示 ESD。  MAX232E 的额定电压可满足4级 IEC 61000-4-2 ESD 要求(即8kV 接触放电和15kV 空气放电)、而无需 TVS 二极管等外部保护组件。  此外、两个器件型号之间的性能应该非常相似。

    两者在可用性方面也没有显著差异、因此我建议您选择最符合您要求的器件。  (个人而言、我会使用较高的 ESD 器件、因为 RS-232信号可能会路由到可能受未知应力影响的外部端口。)

    此致、
    最大