This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS84AQ-Q1:LVDS 串行器/解串器选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839809/sn65lvds84aq-q1-selection-of-lvds-serdes

器件型号:SN65LVDS84AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS86A

我的应用要求在 CAT6e 的10m 范围内对128位信号进行小于10us 的延迟分布。  需要支持100C。

根据我的浏览,我计划使用组合6 * SN65LVDS84AQ -> SN65LVDS86A。

但是,2009接口选择指南似乎没有列出这些部件:  https://www.newark.com/pdfs/techarticles/ti/InterfaceSelection.pdf

是否有更新版的指南或更好的部分可供使用?  

我担心的是最低输入时钟频率为31MHz:有时我想以1.6MHz CLKIN 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在寻找84A 或86A 的替代部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     尽管接口指南中未列出此器件、但此器件受支持、并可在 TI.com 网页上找到。 该器件将按照最小输入时钟频率的数据表规格工作。 在1.6MHz 下运行将不起作用

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vijaya、

    我们找到了我们要寻找的器件(ds90c241):似乎 National SEMI 器件尚未集成到 TI 选择指南中!

    该部件支持我们需要的5MHz 时钟和12X 线减少。

    谢谢。