This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS14C88:DS14C232CMX 有引脚到引脚器件的建议吗?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, TRS232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841542/ds14c88-ds14c232cmx-have-any-suggestion-pin-to-pin-part

器件型号:DS14C88
主题中讨论的其他器件:TRS232E、 TRS232

尊敬的:


我们无法搜索 DS14C232CMX,可能是在 NS 产品发布之前很久,此器件型号是否已停产?

是否有任何其他功能或 PIN 至 PIN 的建议?


如有、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

     您可以考虑使用 TRS232和 TRS232E (更好的 ESD 保护)替换引脚2引脚。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao