This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83869HM:器件驱动程序

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832291/linux-dp83869hm-device-driver

器件型号:DP83869HM
Thread 中讨论的其他器件:DP83869以太网-SW

工具/软件:Linux

你(们)好

我想在项目中使用 DP83869、我们需要使用铜缆和光纤 PHY、并根据 SFP 模块的信号检测在它们之间进行自动切换。

您对其他帖子的回复概述、显示您正在准备 Linux 驱动程序、我想知道它何时可以发布、因为我们在项目中确实需要该器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 不支持基于信号检测的铜缆和光纤自动切换。

    您需要通过寄存器访问进行切换。

    我们目前正在为器件开发驱动程序、该驱动程序将在可用时显示在我们的以太网软件产品页面中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ross Pimentel">PHY 不支持基于信号检测的铜缆和光纤自动切换。

    您需要通过寄存器访问进行切换。

    我们目前正在为器件开发驱动程序、该驱动程序将在可用时显示在我们的以太网软件产品页面中。

    [/报价]

    尊敬的 Ross

    感谢您的回答

    我知道芯片上不支持自动切换、但我认为使用 GPIO 将有助于我们检测来自 SFP 模块的信号。

    因此、如果驱动程序读取 GPIO 状态、则可以根据信号检测轻松更改寄存器设置。

    无论如何、如果驱动程序中未使用 GPIO 方法、最好使用 SoC 对芯片进行测试。

    如果您分享驱动程序草稿、那将会有所帮助

    如有任何进一步的通知,将不胜感激

    此致