This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:有关 DS250DF810中 EQ 设置的一些问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839722/ds250df810-some-quesitons-about-the-eq-setting-in-ds250df810

器件型号:DS250DF810

大家好、

客户在优化 DS250DF810的性能期间会对 EQ 设置提出一些问题。   

如何禁用 TX EQ 功能?

如何禁用 RX EQ 功能并检查 RX EQ 值?

3.您能不能在针对1m 和3m DAC 电缆的 RX EQ 中对该特殊值提出任何建议

可以发表一些意见吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    1. Tx FIR EQ 可通过设置0x3D[7]= 0来禁用
    2. 无法禁用 Rx EQ。 用户可以强制 CTLE 升压设置为0x00、这是最低升压值
    3. 请参阅编程指南"通用器件配置"前端口入口案例第4.3节。 此示例适用于您的应用案例

    。 将 CTLE 升压设置为0

    步骤

    共享/通道寄存器集

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

    注释

    1

    通道

    写入

    2D

    08

    08

    启用 CTLE 升压覆盖

    2.

    通道

    写入

    03

    00

    FF

    将 CTLE BOOST 设置为0x00。 不同的输入通道损耗将需要不同的 CTLE 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此项目