This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:串行器的光学介质

Guru**** 2929290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830633/ds92lx1621-optical-media-for-serializer

器件型号:DS92LX1621

如果不使用反向通道、能否使用光纤链路而不是双绞线?

我有评估套件、但当我在附近启动 BLDC 电机(我没有在解串器中对寄存器 BCC 进行编程)时、会失去大量锁定。

串行器将用于将霍尔信号从两个电机传输到控制器板、信号与电机相位位于同一电缆中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    从理论上讲、它可以正常工作、但我们从未使用此类配置进行过测试、因此必须在客户方面进行鉴定。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您需要关闭反向通道并确保处于 SerDes 器件的时钟范围内

    谢谢

    Vijay