This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:CC 引脚#39;s 绝对额定电压

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841400/tusb320hi-cc-pin-s-absolute-voltage-rating

器件型号:TUSB320HI

大家好、

我对数据表中的绝对额定值的理解有疑问。 请参阅下面的屏幕截图。

根据规格、CC 引脚的额定电压为 VDD+0.3V、

问题:这是否意味着 CC 引脚的额定电压必须低于 VDD+0.3V?

例如、在电池应用中、VDD 为3.7V、因此在本例中、额定电压为4.0V? 如果没有、CC 引脚是否支持6.3V? 谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是一个错误、它应该能够为 CC 引脚支持6V 电压。