This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:支持低功耗状态 ASPM L1.1/L1.2

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839340/ds80pci102-low-power-state-aspm-l1-1-l1-2-support

器件型号:DS80PCI102

我们在其中一个 PCIe 链路中使用 DS80PCI102。

链路在活动状态下工作正常。 但是、我们在低功耗状态方面存在问题。

在链路训练期间、链路未进入低功耗状态(L1SS 即 L1.1和 L1.2)

我们想知道 DS80PCI102是否支持低功耗状态。

主机(PCIe)-->中继器1 -->电缆2M -->中继器2 --> DUT (PCIe)

谢谢

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请有人尽快退换。

    我们将尽快冻结设计。

    谢谢

    Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranga、

    中继器不直接支持低功耗子状态、它们不知道 PCIe 协议。  只要它们保持通电和激活状态、它们就应该允许系统正常转换回 L0。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于活动中的原因关闭此 E2E 主题。

    此致、Nasser