Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件: TUSB1210
大家好、
我的客户有以下问题、您能帮我吗? 感谢本周的回答。
TPS65987D 是 设计的一部分。 但是、我仍然对 USB 接口的角色检测有疑问。 对于 USB 2.0、这由 ID 引脚定义。 对于 USB Type-C、这是通过 CC 线路实现的。
我假设 TPS65987D 能够根据 CC 线路(主机/外设)定义接口的角色? 是否可以通过 TPS65987D 的 GPIO 引脚(路由到 TUSB1210)得出此检测的结果?