This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:输入的 TFP401A 眼图屏蔽

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841432/tfp401a-tfp401a-eye-diagram-mask-for-the-input

器件型号:TFP401A

设计

客户需要 TFP401A 的 DVI 接口规范、如 眼图掩码、以确保输入信号对于我们的器件足够好、您能提供帮助吗?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    客户可以参考 DVI 1.0规格的第4部分以了解眼图掩码规格。

    此致、

    I.K.