This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE801:CAT5e 或 CAT6 LAN 电缆下的转接驱动器驱动距离能力

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE801, SN65LVPE501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840919/sn75lvpe801-redriver-driving-distance-capability-under-cat5e-or-cat6-lan-cable

器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件: SN65LVPE501

大家好、

我的客户正在考虑将 SN75LVPE801用作 PCI Express Gen1 (2.5Gbps)单通道应用的转接驱动器。
当在电路板和 SN75LVPE801驱动器的转接驱动器之间使用 CAT5e 或 CAT6 LAN 电缆时、SN75LVPE801转接驱动器可以驱动多远的距离?
对于转接驱动器的行驶距离能力、是否有任何指导原则?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议改用 SN65LVPE501。  它更适合处理 PCIe 应用、并针对第1代和第2代应用进行了优化。

    CAT5e 和 CAT6 LAN 电缆可以很好地工作、但通常在单通道操作上、它们的额定速率不高达2.5Gbps。  一些供应商开发了 PCIe 专用的85欧姆版本的常用 SAS 电缆、以用于 PCIe 存储应用。  如果可能、我建议考虑使用其中一根电缆。  

    在2.5Gbps 速率下、我希望能够轻松实现几米的电缆连接。

    此致、

    Lee