This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:输出泄漏电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841453/thvd1451-output-leakage-current

器件型号:THVD1451

团队、  

我们想知道在器件电源(VCC)关闭时、发送器输出端的电阻或阻抗(Z 和 Y 端子之间的电阻或阻抗)是多少。   对于我们使用该器件的特定应用、我们需要将进入发送器输出的电阻或阻抗设置为大于50K。   对于其他类似类型的发送器、某些数据表将在禁用发送器或断电的情况下以指定电压在发送器输出端子上施加输出泄漏电流、可用于计算发送器输出阻抗。  泄漏电流通常为几十微安或几百微安,因此 在关闭电源的情况下查看发送器输出的等效电阻很高。

 

对于 THVD1451器件、我们想知道在未加电的情况下、在输出端子上的指定电压下、发送器输出阻抗或进入发送器输出的泄漏电流(Vcc = 0V)是否已知。   我们在数据表中没有看到任何涉及此内容的内容。