请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 尊敬的 TI:
我 对 DS90UB960的 I2C 有疑问。我们的 SOC 使用3.3V I2C,如果 DS90UB960 PIN16连接到3.3V、 我们是否可以将 3.3V I2C 连接到 DS90UB960?
或者 、如果 DS90UB960 PIN16连接到1.8V,、我们可以将 3.3V I2C 连接到 DS90UB960?是否需要为1.8V VDDIO 添加电平位移? 谢谢!