This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:使用重定时器来生成和检查 PRBS 信号

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840906/ds250df230-use-retimer-to-generate-and-check-prbs-signals

器件型号:DS250DF230

您好:

我在设计中使用的是 DS250DF230、我正在进行 PRBS 测试。 测试中的链接如下所示:

重定时器-> SFP ->电缆-> SFP ->重定时器

我想使用一个重定时器来生成 PRBS、并使用另一个重定时器来检查 PRBS。 但是、在我配置寄存器后、没有检测到信号。 我的配置顺序如下所示:

参考编程人员指南(SNLU182D)

通用配置:

0xFF      0x03
0x00   0x04
0x0A   0x0c

0x60   0x90
0x61   0xb3.
0x62   0x90
0x63   0xb3.
0x64   0xff
0x09   0x04
0x18   0x10

0x1E   0xe1
0x31   0x40

0x0A   0x00

启用发生器:
 
0x2E  0x04
0x30   0x01
0x1E   0xF1
0x79   0x10
0x79   0x30
0x30   0x01
0x30   0x09
0xA5   0x80

启用检查器:


0x0D   0x00
0x79  0x50
0x30  0x00
0x30  0x08
0x30  0x18
0x30  0x08
0x82   0x40
0x82   0x00

感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 重定时器实现了无参考 CDR 架构。 因此、重定时器输入端必须存在一些有效的输入信号、才能生成 PRBS 模式。 需要使用此输入模式来将重定时器通道 CDR 锁定到所需的频率。 该基准输入信号可能是频率为全速率子速率的1010时钟模式、频率分频比可能高达16。 例如、要从重定时器通道生成25.78125Gbps PRBS 模式、可使用805.664062MHz 方波/正弦信号作为重定时器基准输入信号。  

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈:

    非常感谢! 问题迎刃而解! 在我为重定时器提供信号输入后、它实现了 CDR 锁定、现在它可以生成 PRBS 信号。

    BR、

    余晓