This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:CDR 时序测量

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840677/sn75dp159-cdr-timing-measurement

器件型号:SN75DP159

尊敬的团队:

我的客户希望查看其电路板上的 CDR 时序规格(td3和 TD4)以下。  

但我们不知道在什么地方可以测量硬件引脚上的重定时器模式指示灯和 CDR 活动指示灯?  

请提供建议。

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    他们为什么需要了解此信息? 这是 TI 内部测量、我们无法与客户分享。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    客户希望确认其设计遵循数据表规格。  

    如果我们无法与客户分享、我们是否应该在数据表中隐藏此规格?  

    BTW、DP159具有 VCC/VDD/OE 上电序列、但我们是否具有 DP159的断电序列?  

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    从数据表中可以看出、td3和 TD4是器件内部的、客户无法实际测量。

    没有特定的断电序列。  

    此致、

    I.K.