This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:当2.2K 欧姆 PU 或 PD 电阻器与搭接电阻器共存时、会出现什么问题?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831879/dp83822i-what-kind-of-problem-is-coming-when-2-2kohm-pu-or-pd-resistor-is-co-existed-with-strapping-resistor

器件型号:DP83822I

相关人员

关于 DP83822上与搭接相关的引脚、我有疑问。

在引脚引脚功能表中、我发现以下 与自举引脚相关的注意事项  

"F"类型:S-PU、S-PD -自举引脚(所有自举引脚都具有弱内部上拉或下拉电阻。 kΩ 需要更改默认设置值、则应使用外部2.2k Ω 电阻器)

为了实现预期操作,数据表建议应用4级自举并为每个4级情况指定 PD 或 PU 电阻值。

kΩ、如果外部2.2k Ω 电阻器与用于4级搭接的电阻器矩阵共存、会发生什么情况。

kΩ、对于 BOOSTXL-EtherCAT 参考电路、引脚上存在 用于搭接的外部2.2k Ω 电阻器。 如果客户为4级搭接添加了另一个外部电阻器、会出现什么问题?

kΩ、您能否解释何时需要外部2.2k Ω 电阻器?

谢谢你

此致

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何电阻器值、只要您使用的电阻器组合将导致自举阈值落在所需的运行模式内即可。

    不需要2k Ω。 如果您要捆绑到模式4、通常会使用2.2k Ω、但这不是必需的。 如果您要捆绑到模式2或模式3、则不应使用2.2k Ω、因为您需要设置阈值以使自举处于正确范围内。

    请遵循数据表中的自举阈值表。