This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820和 DS125BR800A 之间有何区别?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840685/ds125br820-what-s-the-difference-between-the-ds125br820-and-ds125br800a

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS125BR800A

大家好、

   DS125BR820 和 DS125BR800A 有何区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    与 DS125BR800A 不同、DS125BR820具有线性/非限幅输出驱动器、可实现无缝 PCIe 链路训练。  DS125BR820具有接收 CTLE、6GHz 时的频率高达10dB。

    DS125BR800A 具有接收 CTLE、具有更高的升压(6GHz 时高达30dB)和 TX 均衡(TX 去加重)、但其输出驱动器是限幅驱动器、无法通过 PCIe TX 预设。

    对于 PCIe 应用、DS125BR820是首选选项。

    此致、

    Davor