This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:PMD 接口引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840905/dp83849i-absolute-maximum-ratings-of-pmd-interface-pins

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:TLK110

您好、支持团队、

我对 DP83849 PMD 接口引脚的绝对最大额定值有疑问。
VIN 和 VOUT 的绝对最大额定值为-0.5至 VCC + 0.5 [V]。


但是、由于 PMD 输出信号围绕 VCC 电压摆动、我认为它们的最大电压超过 VCC。
例如、数据表第91页的图6-5显示了10Mbps 波形、它们的最大电压约为4.6V

这些现象与绝对最大额定值不匹配。
我认为 PMD 接口引脚的绝对最大额定值应该单独确定。 我的理解是否正确?
DP83848看起来类似。

作为参考、DP83822和 TLK110等似乎具有与 PMD 接口引脚相关的绝对最大额定值的6V。

DP83849和 DP83848是否应被视为相同的方式?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10m VOD 规格是电气规格的一部分。 它处于为最大工作条件指定的范围内。

    此致、

    GET