This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:ONET1151P/L 10G SFP+参考设计问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840003/onet1151p-onet1151p-l-10g-sfp-reference-design-question

器件型号:ONET1151P

大家好、

我正在查看用于构建 SFP+模型的参考设计、我注意到了一些奇怪的事情。

此设计需要通过 VCCR 和 VCCT 将3.3V 电源输入器件。

然后、该电压被馈送到降压转换器 TPS82693SIP 中、后者随后为系统中的其余部分提供2.85V 电源。

为什么要这样做?

系统中的芯片均使用3.3V 电源作为 VCC。

当可能导致某些部件掉电时、执行此操作似乎很奇怪。

我不是电气工程方面的专家、因此请记住这一点。 哈哈

参考设计:

www.ti.com/.../tidr437.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我同意大多数 SFP 使用3.3V 电源。 本参考设计中使用的 ROSA 和 TOSA 是使用2.85V 进行检查的。

    请注意以下参考设计、该设计使用3.3V 电源的 SFP:

    http://www.ti.com/lit/df/tidrmp0/tidrmp0.pdf

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您说、由于 ROSA 和 TOSA 的额定电压较低、他们决定将该电压用于其余器件?

    他们没有发布 ROSA 和 TOSA 的器件参考、因此我无法确认。 您有参考文献吗?

    我可以告诉您的参考设计是将 SFP 模块集成到设计中、而不是 SFP 模块的实际设计。

    我感兴趣的是实际的 SFP 模块设计本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这些模块上的 RO莎/ TOSA 的工作电压范围为2.85至3.6V。 使用2.85V 电源调整了激光器的前端电路或接口。

    此致、、、Nasser