This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:关于差分电压

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840695/am26lv31-about-differential-voltage

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件:AM26LV32
图中的 PCB1是过去开发的板。
PCB1电路无法更改。
我目前正在开发 PCB2。
我想使用 AM26LV31和 AM26LV32。
图中的电路是否存在任何问题?

我特别担心:
PCB1的 A1和 B1线路上有失效防护电路、AM26LV31能否在 A1和 B1之间输出所需的差分电压(200mV)?
电缆为11in。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在典型条件下、AM26LV31应能够通过失效防护电路驱动所需的差分电压。 如果使用了损耗特别大的电缆、可能会带来一些问题。

    在 PCB2中、未使用的 AM26LV32输入可保持断开状态。 如果 连接到外部电压、内部失效防护电路可能会消耗不需要的功率。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有两个问题。

    ① μ A

    >在 PCB2中,未使用 的 AM26LV32 输入可以保持断开状态。 如果 连接到外部电压、内部失效防护电路可能会消耗不需要的功率。

    这是否意味着 IC4的4A 和4B 应开路(未连接)?
    ② μ A
    IC1的1A-1B 和2A-2B 之间产生的具体差分电压是多少?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    1.是的。 IC4上的4A 和4B 可保持断开状态以节省功耗。

    2.假设导线为理想值、我仿真了1A-1B 的以下理论 Vdiffs。

    Vh:  Vdiff = 1.61v  Iy =-20.15mA  Iz = 19.95mA
    VL:  Vdiff =-1.32v  Iy = 19.98mA  Iz =-20.19mA
    开路:Vdiff = 144.3mV

    请注意、当驱动器被禁用(高阻抗)时、失效防护电路无法将线路差分拉至200mV 的阈值以上。 但是、当线路处于高阻抗状态时、接收器的失效防护条件默认为高电平(请参阅第8.4.1节)。

    2A-2B 的 Vdiff 应接近数据表中列出的具有100 Ω 终端的+-1.5v 典型值。


    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。


    此致、
    Eric