This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DP 标准1.2]USB2.0通过 AUX 通道传输

Guru**** 1861480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840981/dp-standard-1-2-usb2-0-transport-over-aux-ch

 设计

   我的客户正在研究 USB2.0传输在 DisplayPort 中通过 AUX 的应用。

   他们希望通过 DP 中的 AUX 通道将一些触摸位置或颜色等校准数据传输到面板。

   

   我们是否有相关的解决方案?

谢谢  

BR

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    DP 规范中弃用了快速 AUX (720Mbps)、因此不支持此功能。

    谢谢

    David