This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422上的数据角色交换?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830176/tusb422-data-role-swap-on-tusb422

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好!

我正在设计 USB 软件狗、它允许主机在为主机(平板电脑)充电的同时连接到 USB 2设备。 我看到了这个帖子

并意识到我需要 PD 控制器。 我想知道 TUSB422是否可以执行数据角色交换来实现我的目标。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的澄清。 我想知道这是否是唯一要设置的寄存器、以便独立更改数据角色/电源角色?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的