This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB5221P 应用

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831505/tusb522p-tusb5221p-application

器件型号:TUSB522P

尊敬的所有人:

   我对 TUSB5221P 如何实现这一应用有一些疑问、从 Type A 到 TypeC、通过电缆、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    USB Type-C 规范定义了两种类型的电缆。  

    A 型插头连接到 C 型插头电缆、在本例中、请使用以下组装接线。

    Type-C 转 Type-A 插座、在本例中、请使用以下组装布线。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的帮助、但我想知道如何在 A 类和 C 类之间嵌入 TUSB522P、您是否有可供参考的演示文板、还是像演示应用一样、我在网上找不到、 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek

    您可以使用 TUSB522P EVM 原理图作为起点: http://www.ti.com/lit/ug/sllu244/sllu244.pdf、并通过执行上述导线映射将上的 B 型插座替换为 C 型插头。 然后、我可以为您查看原理图。

    谢谢

    David